结果:找到"485通讯芯片 ",相关内容1000条
- SI24R1与RFN24LO1P/+兼容与蓝牙互软件通讯开发资料
- SI24R1厂家与您一起进入Si24R1的世界:Si24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。SI24R1芯片工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。应用领域:无线鼠标、键盘、无线遥控、体感设备、有源RFID、NFC、智能电网、智能家居、无线音频、无线数据传输模块、低功耗自组网无线传感网节点。(SI24R1与NRF24l01P兼容)1.SI24R1接受电流比01P大0.5mA,实际系统工作中,芯片绝大部分时间处于Shutdown和Standby状态下。所以,我们总的平均电流比NORD...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4GHZ: 蓝牙通讯 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-12-17 14:39:00
- SI24R12.4G校讯通技术支持资料
- 校讯通考勤管理校园无障碍考勤系统是由2台阅读器、1台信息处理器、后台平台和学生卡(有源RFID卡)系统组成。为判断进出,安装两台阅读器,两者之间要求间隔距离在10米以上,同时阅读器调节一定的角度,使两者之间信号覆盖区不产生重叠,在阅读器的天线一侧会加装屏蔽物,使阅读器背后的信号覆盖区变小。学生进出校门时必须带卡,进入时,首先被校外读头识别到传送到信息处理器,然后在一个短的时间范围内,又被校内读头识别到,数据同样传送到信息处理器。信息处理器在收到数据后自动进行处理判别,判定该卡所属学生进校了。然后信息处理器通过TCP/IP方式发送给远端的平台,由平台控制的短信平台给该学生家长发送短信。离校的情...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 校讯通 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-23 14:20:00
- 完美97%直流载波新技术
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: Powerbus 二总线 通讯芯片 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2020-03-23 15:17:00
- Powerbus是直流载波吗
- 所以常常RS485要加终端匹配电阻,但弊端相当明显:1,增加了施工步骤,和现场调试时间。2,即使100Ω的终端匹配电阻,引流干扰的能力也只有0.05mA。和动辄几十mA真实负载的电源抗扰度,完全不是一个数量级!0.05mAVS几十mA!3,终端电阻的加入,加大了发送端RS485芯片的发热,降低了RS485的线缆驱动能力。4,如果终端电阻损坏,增加的部件,增加的风险!整个总线将彻底陷入瘫痪。我们再看POWERBUS作为功率线传输信号的天生优势:
- 所属专栏: 技术交流 标签: 直流载波芯片 RS485 CAN通讯 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2020-01-09 16:54:00
- 大功率供电+通讯Powerbus二总线芯片
- 图片
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 二总线 供电芯片 通讯芯片 RS485 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2019-11-20 16:53:00
- 美信485CAN通讯VSPB331完胜还是.......
- 图片
- 所属专栏: 器件替换 标签: 485通讯芯片 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2019-04-26 10:51:00
- IEC61850协议通讯转换方案
- 请问下,立创商城商城上有没有有一种芯片,可以把485、232或I2C的数据转换成61850协议的芯片?在线等
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 芯片选型、通讯、协议转换 发帖人:Layout技 发帖时间:2018-01-08 09:29:00
- 求助!!RMII接口+PHY芯片通讯失败
- 我使用的wifi模块支持以太网RMII接口,想集成一个PHY芯片设计到miniPCI-E的底板上,我根据WiFi模块推荐的电路原理图设计了新的原理图,打板后发现以太网口不通讯。附件是原理图,请高手帮忙查找一下问题,小弟感激不尽!MiniPCIe.pdf附件是原理图文件!
- 所属专栏: 技术交流 标签: RMII接口+PHY芯片通讯失败 发帖人:qqcooler 发帖时间:2017-07-05 23:40:00
- RS-485不通讯、丢包
- 有客户的产品上用RS-485,但是同时存在有射频功能,如果射频功能不开启时,RS-485通讯正常,当射频功能开启时,RS-485出现不通讯及丢包的情况。具体参数:VCC=3.3V,波特率115200(9600也试过,同样的问题),总线长度10CM,总线节点1个,匹配的485型号RS323转485模块。有网友遇到过这种情况么,或有RS485用在高频设备的么?
- 所属专栏: 技术交流 标签: RS-485不通讯、丢包 发帖人:立创工程周工 发帖时间:2017-05-22 22:11:00
返回